This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:I2C 通信不能与 Energia v18配合使用

Guru**** 2590920 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/731293/msp430fr5969-i2c-communication-not-working-with-energia-v18

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件:Energia

使用 Energia v18与示例从发送器和主接收器进行板载 I2C 通信 code..can 有人帮助我解决 plz...我尝试了上拉电阻器、但也没有...仍然看不到任何响应...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vineyela

    您能否使用中的代码示例运行硬件
    dev.ti.com/.../
    首先使用 CCS 或 IAR 测试硬件。

    此致
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 我将尝试并告诉您 Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vineyela

    您现在是否解决了问题?

    此致
    Gary