This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MSP432P401R

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/725693/msp432p401r-msp432p401r

器件型号:MSP432P401R

我有 MSP432P401R Red 和 CC2650MA Booster Pack。

我正在使用云工具。

昨天我运行了 ProjectZero、并在 iPhone 上使用 LightBlue 应用检测到它。 我是一个快乐的露营者。

我今天做了完全相同的事情、LightBlue 不再看到 ProjectZero。

我多次重新启动所有程序、重建程序、删除 LightBlue 并重新安装它。 重新启动了我的 iPhone 等、ProjectZero 程序似乎不再工作。

我认为 MSP432和 CC2650必须正常、因为所有构建和加载都正常、我将输出到 PuTTY。

是否知道为什么它会在同一环境、相同条件下工作一天而不是第二天?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    <<<我认为 MSP432和 CC2650必须正常、因为一切构建和加载都正常、我将输出到 PuTTY。

    根据您的回答和我过去的经验、我会在 iPhone 网站上查找解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已尝试所有建议以清除 iPhone 上的 GATT 缓存、但仍然没有任何建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    您能否提供 PuTTY 终端外观的屏幕截图? 我怀疑您可能已准确按下 LaunchPad 上的固件更新按钮。 默认情况下、CC2640R2 (比 CC2650版本更新的版本)的固件映像会编程到 MSP432的闪存中。 如果您按下固件更新按钮、它将使用 CC2640R2固件更新 CC2650并停止通信。  

    尝试使用以下方法对 CC2650固件进行外部更新:

    http://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_sdk_ble_plugin_1_40_00_42/docs/users_guide_simplelink_sdk_plugin.html#externalxds-direct-programming---cc2650-boosterpack

    (笑声) 并查看它是否解决了问题。 如果您重新启动 iPhone、但仍然无法正常工作、我怀疑这是 iPhone 问题(iOS 中存在缓存问题、但如果您重新启动手机、此问题将消失)。  

    此致、