This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG4616:不生成32KHz 频率

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG4616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/725768/msp430fg4616-non-generation-of-32khz-frequency

器件型号:MSP430FG4616

您好!

 MSP430FG4616在生产过程中被内部拒绝

在检查 CRO 后、观察到未生成32KHz 频率。 该晶体的 I/P 来自引脚9、10 - XOUT 和 Vref。 MSP430FG4616的说明。 在总共10个数字的操作中、这一问题在1-2次内间歇性地出现

 

持续观察到约4%的拒绝率。

请提供建议

此致

Atul Bhakay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Atul、

    您能更具体地描述您看到的问题吗? 如何判断频率未生成:频率高于或低于预期? 或者您是否根本不测量频率?
    此外、MSP430中用于设置时钟以使用外部振荡器的设置是什么。
    是否如上所述将晶体连接到引脚9和10? 请看一下引脚8和9将是振荡器的输入和输出引脚。
    另请具体说明"内部拒绝"。 这话什么意思?
    谢谢、此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Atul、

    由于我没有收到您的回复、我认为您的问题到目前为止已经得到解决。
    请注意、我现在将关闭此主题。
    如果您需要进一步的帮助、回复将重新打开。

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../MSP430FG4616-issues.xlsxHi、

    有关此问题的更多详细信息如下:-

    a)根本不会产生频率。

    b)设置如下:SCFI0 = FLLD_2 | FN_8;

        FLL_CTL0 = DCOPLUS | XCAP18PF;

        SCFQCTL = 0xFF;

        SCFI1 = 0x10;

        FLL_CTL1 = 0x14

    C)是的、我们将引脚8和9用于振荡器、而不是引脚9、10。

    d)内部拒绝-详细信息根据附件和:- ,请找到随附的详细信息文件,其中包含在 MSP430FG4616中观察到的3种不同类型的不合格情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否查看勘误表中的勘误表 XOSC8? http://www.ti.com/lit/SLAZ366

    另请查看 XOSC8 -附加信息 应用手册。

    此致、

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您对此主题还有其他疑问吗? 如果不是、请为解决您的问题的帖子选择"已解决"、以便关闭此主题。 如果您有其他问题、请选择"提出相关问题"或"提出新问题"。
    非常感谢!

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请注意、由于不活动、我们将关闭此主题。
    如果需要进一步的帮助、您可以遵循 Andre 的建议、提出相关或新的问题。

    此致、
    Britta