This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:“如何使用 MSP430 MCU 设计 USB 应用”在线研讨会

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/732367/msp430f5529-how-to-design-usb-applications-with-msp430-mcus-webinar

器件型号:MSP430F5529

您好,我在哪里可以找到网络研讨会链接? 我希望为 TI 的 USB 控制器开发适用于 CDC 模式的 Windows 应用。 或链接至 C#中的任何示例? 以便 OS 应用程序与 USB 控制器通信。 使用 TereTerm 对 Tx/Rx 数据进行分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好拉曼、
    如果您需要为任何供应商的 USB 控制器开发适用于 CDC 模式的 Windows 应用、只需转到 Microsoft 即可。
    当然、假设 Window App 是 Microsoft Windows 应用程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是,在哪里可以找到标题为“如何使用 MSP430 MCU 设计 USB 应用”的>>TI<<网络研讨会?

    MSP430产品系列中引用了它。