主题中讨论的其他器件: MSP430F5529、
工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我对 MSP430F6779上的 SPI 有疑问。 我想在4线制模式下将 MSP430F6779用作 SPI 从器件。 这意味着 MSP 必须观察低有源芯片选择(CS)线路、并且仅当它为低电平时(这意味着 MSP430由 SPI 总线上的主器件处理)、才允许它在其 MISO (在 TI 中称为 SOMI)上移出数据 具有接收到的移位时钟信号的线路-否则 SOMI 必须为高阻抗输入。 这是一个典型的具有 CS 线路的 SPI 从器件设置、没什么特别的。
我已经在 MSP430F5529 LaunchPad 上实现了这一点(SPI 处于4线制模式、CS 和2通道 DMA 用于发送/接收一组字节)、并且其工作正常。 在这里、我在 SPI 模式下使用 USCI_B0接口、将 SIMO、SOMI、CLK 和 UCB0_STE 引脚用作 ChipSelect。
现在、我确实想将该解决方案传输到 MSP430F6779。 但没有 UCxSTE 引脚??? 或者我是否错过了什么? 我在数据表中找不到该引脚作为替代功能。 哪些引脚可在 F6779中用作从 CS 引脚(UCxSTE 引脚)? (请记住:我想将 F6779用作 SPI 从设备。 SPI 主器件可以使用任何 GPIO 作为 CS 引脚来选择从器件。 SPI 从器件无法执行此操作、因为如果未选中、硬件必须关闭 SOMI 线)
背景:我正在使用 EVM MSP430F6779三相能量计、我希望通过 SPI 连接到外部主器件。
此致
Patrick