This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2153:适用于 BQ24770的 MSP430FR2153代码

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2153, BQ24770, MSP430F5510, TMP006, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/730112/msp430fr2153-msp430fr2153-code-for-bq24770

器件型号:MSP430FR2153
主题中讨论的其他器件: BQ24770BQ20Z90MSP430F5510MSP430FR5969

尊敬的香榭丽舍

我们的客户希望使用 MSP430FR2153来控制 BQ24770。  

我们是否有任何源代码或可以修改的任何参考代码?

如果您有任何建议、请随时告诉我。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janet、您好!

    具体来说、我们没有任何 BQ24770的代码示例、但我们有几个使用 SMBus 的示例、可以修改。

    本应用手册将 MSP430F5510与 BQ20Z90搭配使用: www.ti.com/lit/pdf/slaa476
    此 TID 展示了如何使用 SMBus 库实现 SMBus 从设备或主设备、并与 TMP006通信 :www.ti.com/.../TIDM-SMBUS
    SMBus 库可从 以下网址获取:www.ti.com/.../MSP430-SMBUS

    应用手册可能与您的要求类似、因此它可能是一个很好的起点;但我建议使用 SMBus 库、该库是模块化的、支持具有 eUSCI 模块(如 MSP430FR2153)的 MSP430FR5969。

    此致、
    Luis R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Luis:

    感谢您分享信息。
    我已经使用 SMBus 库为 MSP430FR2153构建了一个项目。 然后、我们将查看应用手册、了解如何控制 BQ24770。
    另外一个问题是、用户需要自行构建电池充电器命令。 对吧?
    如果您有更多建议、请随时告诉我。
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janet、您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    是的、SMBus 定义物理层、数据链路层和网络层、包括命令的格式("总线协议")、但它本身并不定义命令。

    这意味着 BQ24770可以与 SMBus 兼容、但它可以具有一组独特的命令、不一定与其他基于 SMBus 的电池充电器控制器兼容。

    此致、

    Luis R