This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5510:多个问题

Guru**** 2611385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/730410/msp430f5510-multiple-issues

器件型号:MSP430F5510

您好!

根据我们的通信、我们考虑断开 VUSB 引脚与输入电压引脚(DVCC 和 AVCC)的连接、以检查电压是由于电流过大还是由于其他原因而下降。 在故障排除过程中、我们发现、即使 VUSB 引脚与所有其他引脚断开连接、我们通过 VUSB 接收的电压也与之前相同、在本例中为1.5V。 然后、我们检查了输入电压引脚(DVCC 和 AVCC)上的电压、发现它们也提供1.5V 电压、即使它们与 VUSB 引脚物理断开连接也是如此。

 

这表明我们相信、芯片暴露在湿度下会由于焊接温度升高而永久损坏芯片。 但是、为了确认相同情况、我们必须烘烤其余 IC、然后检查它们是否全部按需要工作

希望我们走正确的道路

此致

Atul Bhakay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Atul、

    您能否分享您的原理图、特别是要查看电源引脚的连接? VBUS、VUSB、VCC、GND...

    我将链接到您之前的主题: e2e.ti.com/.../727715

    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您对此主题还有其他疑问吗? 如果不是、请为解决您的问题的帖子选择"已解决"、以便关闭此主题。 如果您有其他问题、请选择"提出相关问题"或"提出新问题"。
    非常感谢!

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想您可以继续使用您的应用程序、因为您不再回复、所以我将关闭此帖子。
    如果您希望获得有关此主题的进一步帮助、请随时再次发表评论、它将重新打开主题。 如果您有其他问题、请选择"提出相关问题"或"提出新问题"。

    此致、
    Andre