This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:MSP430 I2C 问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/731617/ccs-msp430f5529-msp430-i2c-problems

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

当 通过 I2C 从 MSP430F5529 (主器件)写入从器件地址时、在接收到从器件地址后从从器件接收 NACK。

您能帮我解决这个问题吗?

是否有适用于 MSP430的 SMBus 驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很难从错误描述中看出根本原因。 我建议阅读此 应用手册。 第5章详细介绍了最常见的 I2C 问题。

    我们有一个专用于 SMBus 的软件包。  http://www.ti.com/tool/MSP430-SMBUS 该实现方案是在 MSP430FR5969上完成的、但也可以移植到其他器件。

    此致、

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    您对此主题还有其他疑问吗? 如果不是、请为解决您的问题的帖子选择"已解决"、以便关闭此主题。 如果您有其他问题、请选择"提出相关问题"或"提出新问题"。

    非常感谢!

     

    此致、

    Andre