This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:适用于 Windows7的 MSP432E401Y 虚拟 COM 端口驱动程序

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/732763/msp432e401y-msp432e401y-virtual-com-port-driver-for-windows7

器件型号:MSP432E401Y

您好!

我正在尝试 USB_serial_device 样片线。

Windows7 (64位)查找虚拟 COM 设备(Luminary Micro Virtual COM Port)。

但是、Windows 找不到驱动程序。

请告诉我司机的下落。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    C:\ti\simplelink_msp432e4_sdk_2_30_00_13_eng\tools\usblib\windows_drivers

    请确认您能够找到它们。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chris - San。

    非常感谢您的回答。

    谢谢您、我们可以解决这个问题。