This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430G2ET:PMBus 示例、TPS544c20EVM-634 &MSP-EXP430G2ET

Guru**** 2797315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/732280/ccs-msp-exp430g2et-pmbus-examples-tps544c20evm-634-msp-exp430g2et

器件型号:MSP-EXP430G2ET
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430G2

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我们准备了这两块板来评估 MSP430作为 PMBus 控制器的一些用途。

从而使其正常工作。 这些示例针对早期版本的午餐板 MSP-EXP430G2而制作、但它是同一个芯片。

但是,我在 I2C 上根本看不到任何通信...

我必须检查什么明显的东西?

使用"最新的"Code Composer Studio 8.2.0

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊曼纽尔、您好!
    切换到 TI v16.9.LTS 编译器并尝试进行调试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您说"完全失败"到底意味着什么。

    您是否能够对微控制器进行编程?

    您是否在 SDA/SCL 上看到信号?

    在没有 TPS544C20EVM 的情况下工作吗?

    您能否检查您是否有连接到 I2C SDA/SCL 的上拉电阻器。 LaunchPad 上未填充它们。

    此致、

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这正是问题所在。 我没有"看到"它、因为 launchpad 在 P2.1和 P2.2引脚上写入了"SCL/SDA"、但演示使用 p1.6和 p1.7引脚。 在我看到这一点并确定了焊接技能之后、它按预期工作。

    谢谢!!!