This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:无磁性水表

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989, MSP430F427, MSP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/730777/msp430fr6989-no-magnetic-water-meter

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件: MSP430F427MSP430FR4133

我想问你三个问题

TI MSP430FR6989的三个 LC 传感器设计如何实现抗磁干扰

2.与 MSP430F427或 MSP430FR6989相比,是否有一个引脚为48引脚且具有内部 ESI 功能的低资源 MCU

3. TI 是否已集成 ESI 检测芯片、而不是集成到 MCU 中

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    1.有关 MSP430的 W 表设计的最新文档是 tidu517a.pdf,但它使用的是外部脉冲发生器。 它是采用 MSP430FR4133的参考设计。 使用 ESI 的较旧版本是 slaa639.pdf。
    据我所见、对于如何处理永磁体的存在、没有具体的建议。 使用对振荡信号的影响可能是解决这种篡改方法的选项之一。
    2.没有其他具有内置扫描接口的器件,除了您提到的器件的子衍生产品之外。
    3.我假设您是否有某种仅 ESI 的传感器器件、而没有 CPU。 否、只有集成了扫描接口的 MSP430衍生产品。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们还能为您做什么与此主题相关的事情吗? 如果没有、请关闭螺纹。 非常感谢。

    此致
    Peter