This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F438:筛查和鉴定测试信息

Guru**** 2873850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/732105/msp430f438-screening-and-qualification-tests-information

器件型号:MSP430F438

根据对该器件执行筛查测试的请求、我在该器件中得到了一个包含热冲击、生命周期、ESD 和闩锁测试的表、 我想问、是否直接或通过相似性鉴定对该器件执行任何类型的 HAST 或 THB 测试。

我在接到类似的请求后与 Jay Xia 进行了交谈、但他告诉我先与谁确认向我发送了 MSP 的信息。 当时、Dietmar Walther 是给我提供信息的人、因此、如果您或其他任何人能帮我解决这个问题、我将不胜感激。

我等待您的回答。

谢谢、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、
    我再次查看了质量备忘录、找不到有关 HAST 和 THB 的信息、但由于这是很久以前的事、我将尝试咨询我们的质量专家、并返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、
    请使用以下链接并输入您感兴趣的确切器件、您还可以找到 F438的 Hast/THB 数据。

    www.ti.com/.../home
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dietmar、

    感谢您提供相关信息、TI 网站是否新增了此部分? 我不相信我以前见过它、实际上报告日期是从今天开始的。

    此致
    Gabriel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加布里埃尔

    这是非常新的、我们会上传越来越多的器件、这样 F438就可以立即上传。
    现在您可以搜索感兴趣的器件、希望这种改进的数据提供服务将来也能为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这在将来肯定会很有帮助、这确实是一个很好的功能!
    再次感谢您的支持!

    此致、