This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:由于低温、装载单元波动。

Guru**** 2555080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/731623/ccs-msp430fr5969-loadcells-fluctuations-because-of-low-temperature

器件型号:MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

       我正在从事与 LOADCEMLS 和 HX711 (ADC)有关的项目。 我观察 到、没有温度 LOADCEMLS 和 ADC 值不会波动、即波动范围较小。 但温度越低、波动就越大。 在我的项目中、我的工作温度高达-30C 、我的负载单元最高可达-15C、除了替换负载单元外、还有任何其他选项可避免这种温度对负载单元的影响。 如果有任何选项(如去冻涂层或类似的任何选项)建议、请告知我。

谢谢、

Sandhya Yadav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sandhya

    您能否确定波动来自负载单元传感器或 HX711的哪个位置?
    此链接可能会为您提供一些有用的信息: forums.ni.com/.../3602985
    此致
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、
    感谢您的回复。 我已在 temp 和 without temp 下编辑 ADC 值。 除了这些仅受温度影响的负载单元之外、还提供了更多的波动范围。 此处只有加载单元处于冷冻室而非 HX711中、因此只有加载单元会产生影响。

    谢谢、
    Sandhya Yadav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandhya、

    <<<如果有任何选项(如去冻涂层或类似的任何选项)建议我使用。
    负荷单元在低于-200°C 的宇宙空间中工作。
    不能避免物理现象。
    检查数据表、温度系数并重新计算温度。 影响。