This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5419A:RST 引脚-内部端口图

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, MSP430F5419A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/730536/msp430f5419a-rst-pin---internal-port-diagram

器件型号:MSP430F5419A
主题中讨论的其他器件:MSP430G2553

我想申请 MSP430F5419A 和 MSP430G2553上 RST 引脚的内部端口图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、

    您能否详细说明您确切需要哪些信息?为什么? 分享内部设计原理图不是 TI 的做法。

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thread 将脱机处理、因为它包含 NDA 材料。