This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:用于 lcd1602的 MSP430系列库(参考 Arduino 库)

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/730857/msp430g2553-msp430-series-library-for-lcd1602-which-is-reference-arduino-library

主题中讨论的其他器件:MSP430G2553

ART 编号:MSP430G2553

大家好!

例如标题

我修改 Arduino 库以转换 MSP430系列库

我的问题是、我不知道我的代码在哪里出错

我将发布项目和库代码、请帮助我找到问题  

LCD 的显示方式与图片类似  

我的项目文件  

e2e.ti.com/.../test_5F00_LCD_5F00_430.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否发布:
    - CCS 版本
    -压缩的项目文件夹、因为纯源文件不允许设置您的环境、
    -您基于压缩的 Arduino 文件、
    -有关 lcd1602的规格和手册的链接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Tomasz Kocon"]您好、

    您能否发布:
    - CCS 版本

    Code Composer Studio 8.0.0


    -压缩的项目文件夹、因为纯源文件不允许设置您的环境、

    项目路径:D:\Users\Cnynt\workspace_v8\Test_LCD_430

    包含库路径:D:\MSP430_LCD


    -您基于压缩的 Arduino 文件、

    e2e.ti.com/.../0456.LiquidCrystal.cppe2e.ti.com/.../4572.LiquidCrystal.h
    -有关 lcd1602的规格和手册的链接?

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    <<<项目路径:D:\Users\Cnynt\workspace_v8\Test\test_lcd_430
    没有帮助。 请压缩并发送 test_lcd_430文件夹。

    <<< www.sparkfun.com/.../HD44780.pdf
    几年前、我在竞争对手的平台上与装配中的 HD44780建立了联系、这一点很有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还记得我已经输入了 test_lcd_430.rar。

    好的、我把这个 againe2e.ti.com/.../7245.test_5F00_LCD_5F00_430.rare2e.ti.com/.../MSP430_5F00_LCD.rar 放在了这里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否已关闭之前与 lcd1602相关的主题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道如何关闭该选项、只有编辑无法删除
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需将其标记为 Resolved。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有任何进展吗?
    您可以尝试向 LCD 发送一个字符并对其进行调试吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我发现了编程问题,我解决了。 Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常好。
    问题是什么?
    请将此主题标记为已解决。