This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:要使用哪款 TI 产品?

Guru**** 2586135 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133, CC1100, CC3100MOD, MSP430FR6989, CC1310, CC1101, CC3120MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/730610/msp430fr4133-which-ti-product-to-use

器件型号:MSP430FR4133
主题中讨论的其他器件: CC1100CC3100MODMSP430FR6989CC1310CC1101CC3120MOD

您好!

目前、我正在考虑将我的应用程序转移到 TI 产品、因此我现在只是在收集信息。

目前、我使用 Microchip/Atmel MCU ATmega328P 作为 MCU、使用 HT1621作为 LCD 驱动器(用于段式 LCD)、并使用 RFM69HW 射频收发器模块从节点到网关进行数据传输(868MHz)。 我的项目使用2节 AA 电池运行。

我已经阅读了大量文档并得出结论、我可以使用内置 LCD 驱动器的 MSP430FR4133 MCU。

但我的主要问题是无线连接。 RFM69HW 收发器模块的替代产品是什么? 我尝试使用 ESP8266从射频移至 Wi-Fi、但在从睡眠模式唤醒并持续消耗电池电量后、电池出现故障、突发电流约为150mA 或 smth。

如果我转向射频方向、它会是 CC1100吗? 是否可以实现 OTA (无线)更新? 但对于睡眠正常的节点、可能无法进行 OTA? 电池使用是一个问题、并且节点不能始终在线。

如果我转向 Wi-Fi 方向、它会是 CC3100MOD 吗? 如果是、那么我对 CC3100MOD 的主要顾虑是我需要匹配天线、因为在使用 U.FL 天线的情况下、我没有位置。 我需要使用 PCB 天线(2.4GHz)。

在两种方式(射频或 Wi-Fi)中、我都对模块感兴趣、而不仅仅是芯片、还可以进行 OTA。 我不是日常工程师、而是现在的学生。

此致、

呋喃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Furieux、

    就您的设计的 MCU 部分而言、MSP430FR4133可能是具有集成段式 LCD 的绝佳选择。 此外、如果您需要更多代码空间、我们还提供了具有 LCD 的更大存储器件(以 MSP430FR6989为例)。

    对于无线部分、我建议您查看我们的低功耗射频产品系列。 我们拥有具有集成收发器和独立收发器的 MCU。 低于1GHz 的产品系列与您目前所做的产品最为匹配、我们为许多器件提供了 LaunchPad EVM。

    概述: www.ti.com/.../overview.html
    CC1310 MCU: www.ti.com/.../cc1310
    CC1101收发器: www.ti.com/.../cc1101

    这些无线电已针对低功耗运行进行了优化。

    此致、
    Walter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、但是如果我要使用 Wi-Fi 解决方案(不是低于1GHz)、我会考虑使用 CC3120MOD -在哪里可以找到有关如何正确设计 PCB 天线的信息? 我没有频谱分析仪、因此无法与天线匹配...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看数据表的第7节(应用、实施和布局)。 这提供了一些有关主要布局问题的一般信息。 您可能仍需要自行执行一些匹配。 还提供了一个参考设计(www.ti.com/.../cc3120boost)

    Walter