This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5418A:从 IAR 工作平台导入项目

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/725284/ccs-msp430f5418a-importing-project-from-iar-workbench

器件型号:MSP430F5418A

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我想知道是否有一种将我的项目从 IAR 导出到 CCS 的简单方法。  

如果是、您能向我指出该文档。  

此致、

Rajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您想将 IAR 项目导入 CCS、这是一项非常手动的工作。 您需要了解当前和未来的工具和工具链、以确定两者之间的差异、并对其进行调整以满足新工具和工具链(即 CCS)的预期格式。

    您可以查看 如何将 Projekt 从 IAR 转换为 CCS wiki、至少了解您需要做的一切。 此外 、您还可以在此论坛中找到几个帖子(如本帖子)、这些帖子还将为您提供一些指导。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajan、

    您是否了解了上述指示?
    您是否有任何其他需要进一步调查的问题? 请告诉我。 如果我没有听到您的反馈、我将继续操作、并在解决后关闭此主题。

    谢谢、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britta、  

    我确实有机会查看文档、目前正在尝试手动将代码从 IAR 移植到 CCS。  

    我目前仍在导入 CCS、如果遇到问题、我想在此发帖。  

    如果此主题可以结束、我将在本周结束时通知您。  

    此致、

    Rajan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您对此主题还有其他疑问吗? 如果不是、请为解决您的问题的帖子选择"已解决"、以便关闭此主题。 如果您有其他问题、请选择"提出相关问题"或"提出新问题"。
    非常感谢!

    此致、
    Andre