This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2111:我不知道从什么开始...;(

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-TS430PW20, MSP-FET, MSP430FR2111, MSP430FR2355
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/730617/ccs-msp430fr2111-i-do-not-know-what-to-start-with

器件型号:MSP430FR2111
主题中讨论的其他器件:MSP-TS430PW20MSP-FETMSP430WAREMSP430FR2355

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 员工:

我购买了3款产品、

MSP430FR2111IPW16R

它是开发板

MSP-TS430PW20

它是闪存仿真工具

MSP-FET。

但是、我找不到说明 PDF、我可以驱动这些产品。

那么、请告诉我如何驱动这些产品。

我已经下载并安装了 CCS 和 MSP430ware。

我想使用外部基准电压驱动模数转换器、

并 在数模转换器实时转换为模拟波后通过示波器观察 ADC 输出。

你告诉我的是5。

1) 1)哪个编程语言适用于 MSP430FR2111IPW16R、C 或汇编?

2) 2)应该将 Vin、外部基准电压等什么线缆连接到 MSP-TS430PW20上的外部引脚?

3) 3)我应该怎么做才能驱动具有外部基准电压的模数转换器、

和在数模转换器实时转换为模拟波后通过示波器观察 ADC 输出?

4) 4)我应该如何进行编程?

以及如何 通过 CCS 将该程序与 MSP430FR2111IPW16R 同步?

5) 5)我 想知道哪个是说明 PDF?

我应该怎么做?

很抱歉我的英文字母不熟练。
我非常期待你的答复。

TIの皆様 μ A
いつもお世話になっております。μ A

さて、先日研究に使用するために、TIの μ A
MSP430FR2111IPW16R
と、その評価用ボード μ A
MSP-TS430PW20
評価ツール μ A
MSP-FET
の3点を購入させていただきました。μ A

しかし、マニュアルがどれかいまいち分からず、どのファイルも英語なので動かすことができません。μ A

なので、動かし方を教えてほしいです。μ A

現在、CCSとMSP430WAREをダウンロード&インストールしたところです。μ A

私がしたいことは、ADCを外部基準電圧を使って動かして、その出力結果をリアルタイムで変換してオシロスコープで確認したいです。μ A

知りたいことは5点あります。μ A

MSP430FR2111IPW16Rは何の言語でプログラミングするか。c言語なのかアセンブリなのか。μ A
評価用ボードにどのように電源などを配線すればいいか。μ A
外部基準電圧を使用してADCを動作させて、ADCの出力結果をリアルタイムでDACで変換してオシロスコープで表示するにはどうすればいいか。μ A
プログラミングしたコードをMSP430FR2111IPW16Rに同期して動かすにはどのようにすればいいか。μ A
これらの方法が書いてあるマニュアルはどのファイルなのか。μ A

お手数ですが教えていただけないでしょうか。μ A
よろしくお願いいたします。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user5814004]1)哪个编程语言适用于 MSP430FR2111IPW16R、C 或汇编语言?[/引用]

    您可以在 C 语言或汇编语言中进行编程。  不过、还有更多 C 示例可用。

    [引用 USER="user5814004]2)应该将 Vin、外部基准电压等哪些电压线连接到 MSP-TS430PW20的外部引脚

    查看器件数据表中 MSP430FR2111的引脚分配:

    此处的用户指南中也介绍了 ADC 模块:

    [引用 user="user5814004"]

    3) 3)我应该怎么做才能驱动具有外部基准电压的模数转换器、

    和在数模转换器实时转换为模拟波后通过示波器观察 ADC 输出?

    [/报价]

    MSP430FR2111没有数模转换器(DAC)。  它只有一个模数转换器(ADC)。  您的应用是否需要 DAC?  MSP430FR2355器件具有一个 DAC ( )。

    [引用 user="user5814004"]

    4) 4)我应该如何进行编程?

    以及如何 通过 CCS 将该程序与 MSP430FR2111IPW16R 同步?

    [/报价]

    您可以在 CCS 中开发 C 语言或汇编语言并生成程序输出、也可以使用 CCS 将输出下载到目标器件。  MSP430技术讲座的第二部分讨论了这个主题!

    user5814004 说:
    5)我 想知道的是哪一个说明 PDF?

    我不确定您要查找哪些具体说明、但您使用的目标板(PCB)记录在硬件工具用户指南中:

    Walter