主题中讨论的其他器件:MSP-TS430PW20、 MSP-FET、 MSP430WARE、 MSP430FR2355
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 TI 员工:
我购买了3款产品、
MSP430FR2111IPW16R
它是开发板
MSP-TS430PW20
它是闪存仿真工具
MSP-FET。
但是、我找不到说明 PDF、我可以驱动这些产品。
那么、请告诉我如何驱动这些产品。
我已经下载并安装了 CCS 和 MSP430ware。
我想使用外部基准电压驱动模数转换器、
并 在数模转换器实时转换为模拟波后通过示波器观察 ADC 输出。
你告诉我的是5。
1) 1)哪个编程语言适用于 MSP430FR2111IPW16R、C 或汇编?
2) 2)应该将 Vin、外部基准电压等什么线缆连接到 MSP-TS430PW20上的外部引脚?
3) 3)我应该怎么做才能驱动具有外部基准电压的模数转换器、
和在数模转换器实时转换为模拟波后通过示波器观察 ADC 输出?
4) 4)我应该如何进行编程?
以及如何 通过 CCS 将该程序与 MSP430FR2111IPW16R 同步?
5) 5)我 想知道哪个是说明 PDF?
我应该怎么做?
TIの皆様 μ A
いつもお世話になっております。μ A
さて、先日研究に使用するために、TIの μ A
MSP430FR2111IPW16R
と、その評価用ボード μ A
MSP-TS430PW20
評価ツール μ A
MSP-FET
の3点を購入させていただきました。μ A
しかし、マニュアルがどれかいまいち分からず、どのファイルも英語なので動かすことができません。μ A
なので、動かし方を教えてほしいです。μ A
現在、CCSとMSP430WAREをダウンロード&インストールしたところです。μ A
私がしたいことは、ADCを外部基準電圧を使って動かして、その出力結果をリアルタイムで変換してオシロスコープで確認したいです。μ A
知りたいことは5点あります。μ A
MSP430FR2111IPW16Rは何の言語でプログラミングするか。c言語なのかアセンブリなのか。μ A
評価用ボードにどのように電源などを配線すればいいか。μ A
外部基準電圧を使用してADCを動作させて、ADCの出力結果をリアルタイムでDACで変換してオシロスコープで表示するにはどうすればいいか。μ A
プログラミングしたコードをMSP430FR2111IPW16Rに同期して動かすにはどのようにすればいいか。μ A
これらの方法が書いてあるマニュアルはどのファイルなのか。μ A
お手数ですが教えていただけないでしょうか。μ A
よろしくお願いいたします。μ A