This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5528:未找到 USB FET

Guru**** 2924820 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC2114EVM, MSP430F5528, FDC1004EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/729410/ccs-msp430f5528-no-usb-fet-was-found

器件型号:MSP430F5528
主题中讨论的其他部件:FDC2114EVMFDC1004EVM

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试连接到 CCS 中的 FDC2114EVM、以便通过与器件通信。 USB。

在这些论坛中、我被告知可以从 CCS 库加载示例项目、但是我每次尝试与 MSP430F5528器件通信都会导致相同的错误消息:找不到 USB FET。

我是否需要 FET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、需要在 F5528中通过 FET 设置 USB 通信。 之后、您可以通过 USB 进行通信。

    Lukas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。
    我只想进行双次检查。 如果我有 FDC2114EVM、为什么我被告知不需要 FET?
    此外、FET 是否会帮助连接 LabVIEW?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我想我误解了您的问题。
    您所谈论的是与板载 F5528通信、对吧?
    在这种情况下、这应该在没有 FET 的情况下工作。
    您在 CCS 中选择了哪种连接进行通信?

    Lukas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经尝试了所有连接、但没有任何工作正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了进行确认、它是否使用提供的 GUI?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它正在使用 GUI。 我已将 CCS V8下载到 MAC 上的 Windows 上。 (我在使用戴尔笔记本电脑时遇到了相同的问题、但是我只想提及每个变量)
    我还在尝试使用 CCS 终端连接到 COM3、但由于某种原因、会话仍保持关闭状态。
    我还尝试了不同的驱动程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有其他电路板(launchpad)可用于验证 CCS 安装和驱动程序?

    我没有找到任何文档、说明此电路板也应与 CCS 配合使用-仅与 GUI 配合使用。
    您认为这应该起作用的假设是什么?

    很抱歉、我手头没有此板来验证这一点。

    Lukas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有另一个 FDC2114EVM 以及一个 FDC1004EVM。 它们都有相同的问题。
    我曾假设 MSP430F5528列在 CCS 中可与之连接的可用器件下、因此我能够这样做。

    在"Terminal"窗口中、我似乎能够连接到器件、我必须更改波特率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    似乎没有板载调试器、因此我怀疑这将适用于 CCS。。。