This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430F6736A:MSP430F6736A

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/726253/compiler-msp430f6736a-msp430f6736a

器件型号:MSP430F6736A

工具/软件:TI C/C++编译器

主席先生,

当我切断主电源时、我的压降非常慢、

我认为这是因为直流滤波、我可以在直流滤波持续下降时实现它...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据您描述的内容、这可能是电压电源的缓冲电容器。 通常、它们有助于稳定直流电压。

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,

    在电源的返回路径中,即在中性线中,我连接了一个二极管,
    只有在这种条件下,电压降非常慢…
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以上传显示您电路的原理图吗?

    谢谢、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您还有其他问题吗? 如果不是、请为解决您的问题的帖子选择"已解决"、以便关闭此主题。
    非常感谢!

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    我想知道 pmmcore 位的作用  

    该位的选择是根据主频率选择还是有所不同????

    和、

    另一个问题是关于优先级

    当我检查数据表时、UCA0RXIFG 的优先级高于 SD24  

    我想使 sd24的优先级高于 UCA0RXIFG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Satish、

    对于 f 频率:
    f > f0、pmmcore >= 1、
    f > f1、pmmcore >= 2、
    f >f2、pmmcore >= 3。

    现在我不知道如何交换 SD24和 USCI 优先级。
    正如我记得的那样,这是不能完成的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 f 频率:
    f > f0、pmmcore >= 1、该 f0、f1、f2的值是多少
    f > f1、pmmcore >= 2、
    f >f2、pmmcore >= 3。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该阅读数据表和手册。