This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2616:BGA 编程适配器

Guru**** 2525360 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430F2616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/730287/msp430f2616-bga-programming-adapter

器件型号:MSP430F2616
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

您好!

我正在尝试找到用于113引脚 BGA MSP430F2616TZQWR 的编程适配器。 我需要为这些器件构建我自己的编程器、但似乎没有人做这样的事情。

有人可以带我去我可以买到适配器的地方吗?

谢谢、

尤金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确理解您。 您希望在焊接到电路板上之前对这些器件进行编程、对吧?
    如果是这样、您需要使用套接字并提供调试接口并为这些套接字供电。 TI 出售一款称为 Gang 编程器的工具、用于同时对多个器件进行编程。 请查看产品文件夹: www.ti.com/.../msp-gang

    如果您只想对一个器件进行编程、则可以使用 MSP-FET 编程工具进行编程。

    此致、
    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、

    感谢您的回答! 是的、在焊接到电路板上之前、我需要对它们进行编程。 113引脚 BGA 不是很受欢迎(也许甚至是 TI 专有样式)、我找不到适合它的插座。 也许您知道谁制造了这种113引脚 BGA 插座?

    谢谢!!

    尤金
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以在这里找到 Yamaichi 的插座。 www.yamaichi.de/.../bga-05-pitch.pdf
    BGA 的 MSP430F2616栅格阵列的间距为12x12 @ 0.5mm、因此您需要查找 BGA 144。

    此致、
    Andre