This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:RS485串行引导加载程序

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/728286/msp430fr5994-rs485-serial-bootloader

器件型号:MSP430FR5994

锡斯:

   我们需要提供一个串行引导加载程序、该引导加载程序通过需要在此过程中设置 TX/Rx 方向的板载 RS485芯片工作。

不要相信内置的引导加载程序会起作用、因为它需要进行方向控制、并且它会将两个 JTAG 引脚用于机密代码。

   因此、我敢打赌、您已经有源代码可用于实现这一目的。  请提供建议。

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我将对此进行研究、下周再见。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Eddie

       您将成为救生员。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    我们没有可用的源代码。 它本质上将使用 UART BSL、但也需要设置方向并进入 BSL 进入序列。

    由于这是一个定制 BSL、因此您可以使用 MSPBoot 来实现 RS-485所需的附加功能。 请参阅以下文档的第6节。

    www.ti.com/.../slau550p.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Eddie:

      应该起作用。

    John