This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2632:CapTIvate 设计工作室有何澄清?

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/730013/msp430fr2632-clarification-with-captivate-design-studio

器件型号:MSP430FR2632

我知道这个芯片可以同时查看3个频率。 这就是它增强 ESD 弹性的方式。  我在这里看到、只有一个频率可供选择。  是否自动选择其他设置,或者是否缺少设置

转换计数易于更改,但我看不到如何更改转换增益。 该图显示我应该能够独立更改它们、或者我读错了吗?

谢谢

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    图片没有显示。 在第一段中、我有一个下拉列表、其中给出了 f/1、f/2... 没有其他下拉菜单可用于其他频率。 我之所以使用该板是因为 EMI。 我只是想确保我不会错过某个设置

    第二段。 我有一张图片显示我有一个"转换计数"下拉列表、但没有"转换增益"下拉列表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    1.如果要启用多频扫描,请选中启用抗噪复选框。

    2.对于基本应用、转换增益固定为100、用户只需调整转换计数。 如果要调整转换增益、请转至选项->功能->高级、然后有一个转换增益下拉菜单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我找到了。  感谢你的帮助。  这回答了我的所有问题