This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:如何创建自定义引导加载程序

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/725727/msp430fr6989-how-to-create-a-custom-boot-loader

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR6989

根据外部引脚状态、是否可以重写自定义引导以及标准 BSL 并通过将程序计数器设置为自定义引导程序的地址来执行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是可以的。 了解有关如何实现自定义引导加载程序的更多详细信息。 请参阅应用手册 《MSP430FRBoot–适用于 MSP430 FRAM 的主存储器引导加载程序和无线更新》(修订版 B) 以及相关代码示例。 此代码示例实现了基于定制引导加载程序的 MSP430 FRAM 器件、包括 UART 和 SPI 接口。

    B.R

    冬季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。

    我已经检查了"MSP430FRBoot–针对 MSP430 FRAM 的主存储器引导加载程序和无线更新(修订版 B)"。 但是、我找不到代码示例。
    目前、我使用 MSP-EXP430FR6989开发套件来查看相应的用户指南、应用手册、但我找不到代码示例。
    此外、本应用手册图2中的自定义引导是应用程序还是引导?
    Boot 是标准引导、而定制引导是指应用程序吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我提供的链接包括两个文件、第一个文件是应用手册、第二个文件是示例代码。

    B.R

    冬季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。
    我将对此进行检查。
    我会询问是否有任何情况发生。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的问题如何? 如果没有其他问题、我将关闭此帖子、您可以通过发布新主题来提出其他问题。

    BTW、您的应用或终端设备是什么?

    此致、

    如果我的帖子有助于解决您的问题、请单击  验证答案    按钮。  

    冬季、

    搜索 E2E! 您的问题可能已经得到解答!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供信息。
    我了解了主机和从机之间的程序数据通信。

    此器件内置128 KB FRAM、可分为3个段。
    无法理解如何将接收到的程序数据写入一个段。

    ·尽管可以进行写入、但即使您启用/禁用 MPUSEB x、您也可以进行写入。
    ·复位取消、上次写入的数据消失。

    我想解决这两点。
    当 FRCTL 0 WPROT 位禁止写入时、无法执行写入、但写入数据消失的情况不会改变。 我认为、如果在写保护、写保护状态下取消复位、它不会消失。

    请给我建议。
    此致。