This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:如何编写 FRAM 程序

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/725722/msp430fr6989-how-to-write-fram-program

器件型号:MSP430FR6989

FRAM 区域被严格分为四个区域。
我可以写入信息存储器。
但是、即使在程序执行期间设置了该段的写入使能、也无法重写。
即使 MPUSEGxXE、MPUSEGxWE、MPUSEGxRE 被置位、也不会发生重写。
表9-4. 用户指南中的段访问权限是可重写的、但在程序执行期间不能重写?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的 MPU 和 IPE 配置是什么? 如果您启用 MPU、那么不带写访问权限的写段会受到 MPU 的保护。 如果启用 IPE、则只有从 IPE 段执行的程序代码才能访问此段中存储的数据。

    B.R
    冬季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于您的问题已在其他帖子中得到解决、我将关闭此主题。

    此致、

    如果我的帖子有助于解决您的问题、请单击  验证答案    按钮 

    冬季、

    搜索 E2E! 您的问题可能已经得到解答!