This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:MSP430FR6989:关于 FRAM 编程

Guru**** 2769345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/729680/msp430fr6989-msp430fr6989-about-fram-programming

器件型号:MSP430FR6989

你好

我很麻烦。
现在、我要编写一个程序来将数据写入 FRAM。
我们通过设置 MPUSEGxWE 位来确认可以重写 FRAM。
但是、即使 MPUSEGxWE 设置为0并且禁止写入、也可以写入。
表9-4. 用户指南的段访问权限、如果该位被禁止、则无法写入、但实际上可以写入。
写入后、如果写入禁止设置为相同的地址、则会覆盖该禁止。
我能想到什么吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果看不到代码、很难说出导致问题的原因。
    我建议使用此处的代码示例"msp430fr59xx_mpu01.c"
    www.ti.com/.../getliterature.tsp

    这样、您就可以看到代码中缺少的内容。

    此致
    Lukas