主题中讨论的其他器件: MSP-GANG、 MSP-FET
大家好、
客户发送了一个有趣的问题、他们在使用 Gang 对 G2553进行编程时看到的是、与 FET 对 RESET 引脚仅进行1次小改动。 我将在下面提供他们很好的解释。
提前感谢您的帮助、
比利
----
在原型设计过程中、我们在 MSP430G2553的复位引脚上有一个1000pF 电容器接地、并有一个47k 上拉至3.3V 的电压。 一切都运行良好、SBW 调试没有问题。
在量产版本中、我们希望包含监控电路(APX803)。 监控器芯片是漏极开路、直接连接到 uC 的复位引脚。 47k 上拉电阻仍然为3.3V、但接地电容器已完全移除。
UC 将使用 MSP-GANG 编程器在生产中进行顺利编程、但不会使用 CCS 和 MSP-FET 编程器进入调试。 我将330pF 从复位引脚焊接到接地、现在调试正常。 想知道这是为什么吗? 我发现这有点奇怪、希望确保我不会做错误的事情。