This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430AFE253:采用 msp430afe253的直流电源测量解决方案

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430AFE253, MSP430I2021, MSP430I2041, EVM430-I2040S, MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/729131/msp430afe253-dc-power-measurement-solution-with-the-msp430afe253

器件型号:MSP430AFE253
主题中讨论的其他器件: MSP430I2021MSP430I2041EVM430-I2040SMSP430FR2355

正在寻找电源测量解决方案。 我正在测量逆变器输入用于电机控制的直流电源。 我可以使用电压传感器(0-5V 输出)和电流传感器输出(0.8V 至1.4V)。 我想使用 msp430afe253。 它似乎有我需要的东西。  这是否可行? 是否有更简单的自包含解决方案、而不是将两个单独的 A/D 转换器运行到处理器中? msp430afe 是否是此解决方案的可行部件? 是否有其他推荐器件? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您发帖。 我会推荐较新的 MSP430i2041器件。 它与 AFE253类似、但具有额外的存储器和更高分辨率的24位 Sigma Delta ADC。 如果您仅需要两个 ADC 通道(一个用于电压、一个用于电流)、则可以在最终产品中使用 MSP430i2021。 它基本上与 i2041器件相同、具有两个 ADC 通道、而不是四个。 通常、我们使用 EVM 和 TI 参考设计上的"明星"器件来展示它们的能力、因为它们具有最高的闪存和 RAM 存储器配置、最大 ADC 通道数等 因此、MSP430i2041可用于您的开发。

    对于交流电源和电能测量、我们建议使用 MSP430i2041上的全新电能测量设计中心(EMDC) GUI 和软件库。 但是、您可以使用 i20xx 上的 EMDC 测量直流功率。 电压和电流的单位面向交流测量、可配置为"RMS"或"峰值"、因此您可能需要手动将其转换为直流。 在最新版本中、您可以取消选择直流滤波器、然后尝试测量直流电源。 遗憾的是、我自己没有花时间对此进行测试、我们也没有请求支持直流测量。

    如果使用 EMDC 不起作用、您可以始终使用我们在 IAR 中基于旧能源库使用基于 MSP430i2041的 EVM430-i2040S 板测量直流。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 我的一个通道的输入电压范围为0.0 - 5.0VDC。 另一个通道为0.816V 至1.5V。 对于我的应用来说、基准电压看起来是低侧的(内部基准1.1XX 伏)。  我知道我可以使用模拟电路进行扩展、但我希望避免添加由模拟电路引入的任何错误/依赖项。 是否有一款产品可以同时对2个通道进行同步采样、每个通道具有可编程基准电压、甚至只是更高的基准电压。 SD24上的1.XXV 对于我的范围来说有点低、如前所述。 它可以是 SAR 解决方案、12位分辨率足以满足我的应用需求。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么分压器无法降低输入信号? 对于我们的电子计量应用、我们使用分压器将230V 交流或更高电压降至 SD ADC 的最大满量程范围(FSR)内。 通过此实现、我们可以通过附加模拟电路实现高精度。 如果您担心变化、我建议使用具有更高容差和精度的更好无源器件。

    MSP430FR2355具有一个具有内部基准电压的12位 SAR ADC、该基准电压最高可达2.5V。 此器件系列采用我们的智能模拟组合。 以下是一些您可能会感兴趣的资源。

    智能模拟组合支持未来基于 MCU 的传感和测量应用

    如何使用 MSP430TmMCU 中的智能模拟组合

    此致、

    James