This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:红外反射感应参考设计

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311, TIDM-FRAM-IRREFLECTIONSENSING

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/728726/msp430fr2311-ir-reflection-sensing-reference-design

器件型号:MSP430FR2311
主题中讨论的其他器件: TIDM-FRAM-IRREFLECTIONSENSING

尊敬的 TI 专家:

我‘D 使用 MSP430FR2311来检测烟味~

我找到了参考设计"MSP430FR2311微控制器红外反射感应参考设计"

您是否有任何可为我提供的测试数据?例如精度?

它能否满足 CCCF 的标准?

希望您能回复~非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TIDM-FRAM-IRREFLECTIONSENSING 参考设计旨在演示如何将 MSP430FR2311 MCU 及其集成模拟电路用于红外反射感应。 它不是一个完整的火灾或烟雾检测产品-它只是用来说明如何使用特性器件构建这样一个系统、并显示可实现的低功耗和 ESD 性能水平。 任何精度测量都是特定于硬件和红外室的、这些测量不可用。

    同样、满足 CCCF 是公司/个人构建和销售终端产品的责任。 该参考设计本身并不是为了作为如何满足任何 CCCF 要求的参考。

    此致、
    Walter