This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:适用于污水、废油、废气或各种液体的超声波解决方案

Guru**** 2763495 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, MSP430FR6047, TDC7200, MSP430FR5043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/726919/msp430fr6047-ultrasonic-solutions-for-sewage-waste-oil-waste-gas-or-various-liquids

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:TDC1000TDC7200MSP430FR5043

我们的客户随时准备开发适用于污水、废油、废气或各种液体的在线监控产品。 它们可随时使用超声波解决方案进行设计(无需 LCD 显示屏)。 建议客户采用 MSP430FR6047和 TDC1000解决方案。 客户要求精度、抗干扰性和成本效益。 是否有更有利的优势? TI 是否有用于此目的的成熟解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 拥有 MSP430FR6047器件、但它具有集成的 LCD 驱动器、主要用于水或液体流量测量。 但是、客户可以获得引脚数较少的 MSP430FR5043器件的样片、该器件没有 LCD 驱动器、适用于任何类型的液体或气体。 因此、我们建议客户使用此器件、以便它可以在其所有应用中工作。 在器件的成熟度方面、MSP430FR6047已被 WW 客户广泛用于工业和住宅液体流量应用、并满足了我们客户的几乎所有需求。 MSP430FR5043属于同一产品系列、预计将于明年初上市。 它还可以被视为相当成熟、因为它基本上具有相同类型的外设、除了微小的变化。 与 FR6047相比、FR5043的成本预期更具竞争力。 TDC1000还可以采用包含 TDC1000+TDC7200+通用 MSP430的架构。 在网上内容方面、除了工业和住宅液体和气体外、我们不支持上述任何应用。 但是、我们认为、我们的当前解决方案可以针对这些相邻应用进行修改(如果需要)。 我有一些问题要问您

    1. 您的客户是否决定了用于这些应用的换能器。 如果是、它针对每个应用的规格是什么?
    2. 您需要哪种类型的精度? 您的客户是否需要符合精度标准?
    3. 什么是抗干扰? 我们的解决方案非常独特、可以捕获传感器的整个响应并执行信号处理。 因此、可以减少一些与测量相关的干扰。 但是、我们希望获得更多信息
    4. 客户的整个测量 IC 的目标成本是多少?  
    5. 他们是否关心解决方案需要多少芯片才能进行测量?
    6. 这是工业应用还是汽车应用?

    谢谢

    克里帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kripa

      谢谢!

       1)应用规格:流量范围--- 0-130升/分钟(最大值)(0-30;0-60;0-130);精度≤1%(校准后);工作温度范围:0-50C°;管道直径:¢6-¢25;良好的抗干扰性          性能;非隔离式485通信(3.3V 或5V)。

       2)IC 成本要求:1.X 美元--比1KK (__LW_AT__多3千克)

       3)预期 PCB 尺寸30 X 70mm (__LW_AT__MSP430FR6047 16 X 16 较大

       4)工业应用

        5)客户要求:MSP430FR5043规范和5--10样片可在9月28日之前用于实际设计;如果正常、将在11月初为 PP 提供50个样片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    MSP430FRx043当然可以用于此应用。  价格要求有点低、但与 需要双芯片解决方案的解决方案相比、集成 MCU 可能会在尺寸上受限。

    如需样片、请联系您当地的销售代表、因为这是预发布器件。