请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5969 工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的同事:
我对如何相互触发外设有疑问。
例如、很明显、定时器(在给定的时间间隔之后、例如1秒)可以直接触发 ADC 进行转换、而无需 CPU 的干预。
但是、我不清楚计时器是否可以触发另一个计时器、而不是 ADC。 我的意思是、在 LPM3上有一个以低频运行的计时器、例如、每秒它应该直接触发另一个计时器(也许在 LPM1上以高频运行)来测量特定数字输入信号的时长。 有可能吗? 感谢您的反馈。
此致、感谢您的帮助!
Ferran