This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET430UIF:适用于 Windows 10的 MSP-FET430UIF 驱动程序

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/728645/msp-fet430uif-msp-fet430uif-driver-for-the-windows-10

器件型号:MSP-FET430UIF

我的客户尝试在 Windows 10下使用 CCS 6.1.0、并收到一条消息:系统无法安装驱动 程序、现在器件标记为未知、无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢

    Alok Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alok、

    您是否已解决问题?

    此致、

    James