This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/MSP430G2553:未找到 USB FET:Linux 上的 CCStudio

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, MSP-EXP430G2ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/728678/linux-msp430g2553-no-usb-fet-found-ccstudio-on-linux

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430G2ETMSP-EXP430G2

工具/软件:Linux

无法使用 MSP430G2553 Launchpad 使用 CC Studio 进行调试。  未找到 USB FET 错误。  

在 Ubuntu 18.04上运行  

CC Studio 8.  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    MSP-EXP430G2 Launchpad 在 Linux 和 MacOS 上不支持 CSS。 该 LaunchPad 是我们最老的型号、已更新为 MSP-EXP430G2ET。
    另请查看此 e2e 主题以了解更多信息。 e2e.ti.com/.../727892

    此致、
    Andre