This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5340:程序计数器和闪存问题

Guru**** 2526260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/728272/msp430f5340-program-counter-and-flash-issues

器件型号:MSP430F5340

您好!

我的客户在使用 MSP430F5340时遇到一些问题。  他们看到的问题是程序计数器会关闭到随机地址、然后触发看门狗复位。  他们还看到闪存无法重复编程。  

陶瓷封装上的批次代码是7CI K ATVE G4。  

感谢您的支持!

Errol Leon

应用工程师  

现场应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Errol、

    器件的运行频率是多少?
    为器件提供了什么电压?
    器件设置为什么 VCORE 电平?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JH、

    器件的运行频率是多少?
    16MHz
    2.向器件提供了什么电压?
    3.3V
    器件的 VCORE 电平是多少?
    VCORE 电平= PMMCTL0_L= 0

    谢谢!
    Errol
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Errol、

    这里的问题是、由于频率与电压与 VCORE 电平违反、您的客户正在运行超出规格的器件。 请参阅建议的运行条件和图2。 在数据表中添加了最大系统频率以了解具体细节。 对于16MHz 运行、您至少需要2.2V (在3.3V 时良好)和 VCORE 电平2 (客户当前设置为0级)才能正确运行器件。


    请参阅以下链接中的示例 MSP430F534x_UCS_03.c、了解如何正确设置 VCORE:
    dev.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持! 这解决了问题。

    此致、
    Errol