This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5435A:进入 LPM3时、REFOCLK 发生变化

Guru**** 2928800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/728507/msp430f5435a-refoclk-changes-when-entering-lpm3

器件型号:MSP430F5435A

我正在使用由 REFO 计时的 RTC_A。 在有源模式下、CPU 由 XT2 (11Mhz)计时。

在工作模式下、REFO (在 ACLK 引脚上使用示波器测量)  为32900Hz、

  进入 LPM3会导致 ACLK 上升至33000Hz。

我一直保持稳定的 SCG0和 SCG1 (处于激活模式),但没有变化,

什么导致 REFOCLK 变化并且有可能消除此变化?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、

    我认为在这种情况下、您可以做的事情不多。 由于内部内核 LDO 上的负载降低、以及 LDO 输出上的轻微电压变化(或者可能也是主电源)、最有可能出现轻微变化(<1%)。 最相关的规格是 REFO 频率电源电压漂移规格、其中您描述的更改处于典型限制范围内。

    如果您的应用不能容忍这种微小的变化、那么我建议改用在 LPM 模式下保持稳定的外部32768 XTAL。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jace、
    我注意到-当 FET (2根导线)连接时、功耗为60uA (LPM3、RTC ISR 每秒、MCLK 由 REFO 供源)、并且 REFOCLK 不变。 断开 FET 会导致功耗降至9uA、而 REFOCLK 会增加。
    因此、您的建议可能是最好的选择。
    我仍然对 REFO 的负载差异有疑问,因为它是频率变化的原因。
    32kHz 目前不是选项。
    我在活动模式下具有 REFO 补偿、可能会在 LPM 中尝试相同的补偿、但有些 uA 以现金表示。 :-)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、

    就像 FYI 一样、当连接 FET 时、器件上会发生额外消耗、即使没有主动调试、也会将 EEM 的器件接入芯片上。