This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F437:MSP430F437 AMP;MSP430F4371差异

Guru**** 2629015 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F4371, MSP430F437

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/728139/msp430f437-msp430f437-msp430f4371-difference

器件型号:MSP430F437

你(们)好  

我以前使用的是 MSP430F4371、 能否使用 MSP430F437在不修改软件和硬件的情况下进行替换。

我发现它们共享相同的数据表、唯一的区别是 F437比 F4371多一个 ADC12模块。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到的唯一区别实际上是 ADC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    感谢您的快速响应。

    然后、我是否可以在 不修改软件和硬件的情况下使用 MSP430F437替换 F4371?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您不使用 ADC、则软件和硬件应相同。

     此致

    Lukas