请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2355 尊敬的 MSP430团队:
在器件的 TLV 部分中有两组内部基准校准值。
一个位于‘ADC calibration’(ADC 校准)部分,另一个位于‘Reference and DCO calibration’(参考和 DCO 校准)部分
我从某些 TLV 地址读取不同的值
(0x1A22)= 0x051F ADC:ADC 内部共享2.5V 基准、温度30°C
(0x1A24)= 0x0677 ADC:ADC 内部共享2.5V 基准、高温
(0x1A2C)= 0x7F80 DCO:内部共享2.5V 基准系数
某些 Vref 校准值的用途是什么?
有什么区别呢?
应用指南是什么? 校准 SAC 模块中的 DAC 应使用哪个值?
遗憾的是、特定数据表(SLASEC4B)和系列数据表(SLAU445H)在这一问题上都没有定论。