This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:这些内容是否适用于 macOS?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/727905/ccs-msp432p401r-does-this-stuff-work-on-macos

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

我刚收到我的 MSP432P401R 和 BoostXL-cc2650邮件。  我希望在 Mac 或手机上看到这种蓝牙设备、但目前还不幸运。  唯一有效的是、当我插入电路板时、RGB LED 演示开始运行。

我通过链接访问 MSP432简单链接 SDK 并进行下载。  它看起来包含 RGB 开箱即用应用程序、但它不运行。  它无法打开它。

我下载了 CCS 并找到了资源浏览器、然后从中找到了 cc2650moda BoosterPack 项目。  在 CC2650的"开箱即用演示"中、CCS GUI 中显示了如何将 MSP432和 CC2650插入一起、连接 USB 电缆、以及"单击下面的按钮"以使用"Project Zero"进行闪存。  没有按钮可按。

我在 dev.ti.com 上找到了相同的演示、其中有一个按钮可供按下。  我按了它、按照安装扩展的说明进行操作、然后重新启动浏览器。  再次单击按钮、屏幕上会出现一个绿色状态栏、但 MSP432没有变化、它仍在运行内置 RGB LED 演示。  LED 指示灯呈绿色闪烁、MSP432不会显示在手机上的 SimpleLink 应用中。

我宁愿在我的机器上本地执行此操作、而不是使用云工具、因此我遵循了末尾的说明"在 CC2650MODA 上进行开发"。  第一步是下载 Bluetooth 低耗能堆栈、它是.exe 文件。  我的 Mac 显然不会对它执行任何操作。

看起来应该很简单、但我显然缺少一些东西。  如何将演示 BLE 源代码放入 Mac 上的 CCS 中、然后从该源代码构建并刷写到 MSP 中、以便我可以从手机或 Mac 中看到它?

谢谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是您提到的项目0吗?
    dev.ti.com/.../

    simpleLink Academy 还提供了一个逐步介绍。 dev.ti.com/.../

    听起来您已经在计算机上本地安装了 CCS。 安装 SDK 时、请选择 MacOS 安装程序。
    www.ti.com/.../SIMPLELINK-MSP432-SDK

    www.ti.com/.../SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN

    如果您仍然无法安装并运行示例、请告诉我。

    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chris、我使用了 macOS 版本的 CCS 和 SDK 安装程序。  我仍然找不到 RGB LED 的本地开箱即用示例、在线版本从未运行、它只是说"正在连接"。

    通过更多浏览在线开发环境、我找到了项目0示例并下载了该示例(与链接中的示例相同)。  tirtos 版本已构建并运行、我可以使用手机上的 BLE Explorer 应用与其进行交互。

    最后、一切都很好。  最后、我不需要 MSP 基板的开箱即用示例、也不打算使用在线开发环境、因此 Safari 插件似乎无法正常工作也无关紧要。  而且、我不知道蓝牙.exe 文件中的内容是什么、它告诉我要下载、但此时似乎无关紧要。  但它们似乎仍然是坏的。

    如果您想跟进开箱即用示例或 Safari 插件、我将帮助您进行调试。  否则、您可以将其标记为已关闭。

    谢谢、

    Steve