This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5137:CC430F5137低频晶振选择

Guru**** 2391125 points
Other Parts Discussed in Thread: CC430F5137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/728151/cc430f5137-cc430f5137-low-frequency-crystal-selection

器件型号:CC430F5137

在我们的项目中、CC430F5137用于多种设计。 通常、我们使用 ABS07-32.768kHz-T 作为 CC430F5137的 LF 晶振。   通过重新计算分流电容值、我们能否将"FC-135R 32.7680KA-AC3"用作 LF 晶振而不是 ABS07-32.768kHz-T?  我已阅读 CC430数据表,找不到任何理由不替换为“FC-135R”。  有什么我无法注意到的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、可以使用它。

    谢谢、
    PM