This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-FET430PIF:MSP-FET430PIF

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, MSP-FET
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/728147/ccs-msp-fet430pif-msp-fet430pif

器件型号:MSP-FET430PIF

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生

我有这个旧工具(MSP-fet430pif)、并且使用 LPT 转 USB 转换器、我想将它与 CCS 8 (WIN 10)一起使用来开发 msp430g2553实现。 我看到 WIN 10识别转换器、但不是 CCS 8。

您能否暂停寻找解决方案或购买新的 JTAG 工具? 或者、我需要返回支持工具和芯片的旧 CCS 版本。

此致

David

DPS 解决方案

David P51@013、net.il

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    您是对的、这是一个非常旧的工具。 有关支持操作系统和 IDE 的信息,请参见《MSP 调试器用户指南》第4.1节(http://www.ti.com/lit/slau647 )。 简而言之、它在 CCS8中不起作用。 我强烈建议针对您的项目升级到新的 MSP-FET。