This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:关于 FRAM 段的分频

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/727953/msp430fr6989-about-the-division-of-the-segment-of-the-fram

器件型号:MSP430FR6989

你好

我对 FRAM 部分的划分有疑问。

在用户指南(SLAU 367 O)的图9-5中、段1在 Interrupu 向量之前设置。
如果 Bordor (B1)= 0×0FF80且 Bordor (B2)= 0x1A000、
段1:0x04400 - 0x0FEFF
段2:0x10000 - 0x19FFF
段3:0x1A000 - 0x23FFF
是吗?
它是段2:0x0FF00 - 0x19FFF 吗?

段1:0x04400 - 0x0FFFF
如果是、您能否在段1内设置中断向量?

请告诉我 IP-Bordor 和 Bordor 之间的区别、IP Bordo 和网段 x 之间的区别
我认识到 MPUSEGBx 是一个用于设置段1、2和3的起始地址的寄存器。
查看此图、Interrucut Vector 似乎包含在段2中。