This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5338:重新启动后启用 RTC 的最快方法

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/726472/msp430f5338-quickest-way-to-enable-rtc-after-reboot

器件型号:MSP430F5338

您好 MSP430团队、

下午好、我的客户对重启后启用 RTC 的最快方式感兴趣:

  1. 重新启动时、RTC 似乎会自动置于保持状态、然后需要启用并重新配置 μ… 我们正在努力确定实现这一目标的最有效方法,并尽量减少“时间损失”。 (当 RTC 处于保持状态时、我们基本上会损失时间、这会影响我们的整体精度)。

如果有任何问题、请告诉我。  

此致、

~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    请查看以下相关主题和应用手册。 这些信息有助于回答您的问题。

    MSP430F5335 RTC 停止运行

    《使用具有电池备用电源的 MSP430TmRTC_B 模块》

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您提供指向另一个主题的链接-有一个后续问题:

    在电源转换期间是否存在任何预期的 RTC 时间损耗、例如、只要保持复位线路、RTC 就不会递增。 或任何其他等效规格。 或者、设计设置的方式是否足以确保只要有备用电池和软件正确转换、就不应错过单个时钟边沿。

    此致、

    ~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    您是否有机会阅读我在上面链接的应用手册, 使用带电池备用电源的 MSP430TmRTC_B 模块? 这些详细信息在这里进行了详细讨论、特别是主电源转换。 如果电池备份系统发生电源故障、则 RTC 将不会继续计数。 显然、时间损耗将等于电源故障持续的时间。

    此致、

    James