This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:评估板#39;s CT 输入二极管

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/727478/msp430f6779a-eval-board-s-ct-input-diodes

器件型号:MSP430F6779A

大家好、

在三相计量板的 CT 输入电路上 、BOM 上的4148二极管为75V 200mA。     我们是否可以    改用75V 100mA 或150mA、并且仍然是安全的?

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    添加这些组件有助于通过一些系统级 EMC 测试。 因此、理想器件会因您的系统而异。

    此致、
    Mekre