This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2033:是否需要在闪存代码后复位?

Guru**** 2349860 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2033
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/727613/msp430fr2033-need-to-reset-after-flash-code

器件型号:MSP430FR2033

尊敬的先生:  

我正在使用 MSP430FR2033、我发现在刷写代码后需要打开/关闭器件、以便再次运行。 我能否向您检查刷写代码后重置器件的正确过程? 或者我们不需要重置器件?

是否有任何复位命令? 或用户指南的详细信息?

希望很快收到您的回复。

谢谢、此致、

:KH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kum、

    在运行菜单下、有一个活动的调试会话、您可以选择重置和重新启动选项。
    请阅读 CCS 文档的相应部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有趣的是、您使用哪种工具(HW+SW)进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、
    我假设 CCS 正在使用中、并且调试功能已退出。