This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:支持4Mbps IrDA

Guru**** 2552890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/727382/msp430fr2355-4mbps-irda-support

器件型号:MSP430FR2355

您好、香榭丽舍

我想确认任何 MSP430都可以支持4Mbps IrDA 模式。 一些 MSP 可以支持4Mbps UART、也支持 IrDA 模式、但我找不到关于最大 IrDA 波特率的信息。 我以 FR2355 为例进行此调查。 如果有任何 TI MCU/MPU 可以支持4Mbps IrDA、请告诉 我。

此致、

Uchikoshi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,希老

    由于 IrDA 模块可以使用 SMCLK、而 SMCLK 可以高达24MHz。 根据公式 UCIRTXPLx=tPULSE×2×fBRCLK-1,您可以将 UCIRTXPLx=0和 SM CLK 配置为4MHz。 因此、我认为我们可以支持4Mbps。

    此致
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、
    就数据手册而言、这似乎是可能的。
    由于很难在实际器件上进行确认、因此我想获得 TI 的任何确认。
    你可以明白吗?
    此致、
    Uchikoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Uchikoshi

    是的、感谢您的促销。

    此致
    Gary