This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5419A:用于 MSP430F5419A 的评估板

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5419A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/726084/msp430f5419a-eval-board-for-msp430f5419a

器件型号:MSP430F5419A
主题中讨论的其他器件: MSP-TS430PZ5X100

是否有用于 MSP430F5419A 的评估板(如果不是与 MSP430F4538或类似的产品系列中的产品)? 请提出任何建议。

谢谢、

ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、

    感谢您发帖。 适用于 MSP430F5x MCU 的 MSP-TS430PZ5x100 100引脚目标开发板兼容、如以下主题中所述。

    MSP430F5419A 评估套件

    用于 MSP430F5419的目标板

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供信息。 我没有查看过此套件的规格、但有没有方法可以在该电路板上使用外部晶体、而不是使用内部晶体(在电路板上焊接一个)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以将外部晶体焊接到此板上的 Q1或 Q2。 请参考《 MSP430硬件工具用户指南》中的图 B-78和 B-79以及表 B-40 (包含器件型号的 BOM)。

    此致、

    James