This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5224:基于 C 的 API

Guru**** 1864470 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5224
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/726530/ccs-msp430f5224-c-based-api

器件型号:MSP430F5224
主题中讨论的其他器件: MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我找不到 MSP430F5224控制器的 C 库(API 函数)。

在示例文件夹中、我仅查找基于寄存器和 C++的代码。

请帮助我获取基于 C 的库。

此致、

Sakthivishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您需要的关键字是"driverlib"(也称为"msp430ware")。 F5224 Resource Explorer 部分位于:

    dev.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakthivishnu、

    您是否了解了 Bruce 提供的链接?
    除了在线版本、您当然还可以在 CCS 中使用 TI Resource Explorer。 driverlib 也随 CCS 一同下载、因此您可以在项目中轻松使用它。
    如有其他问题、请告知我们。

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sakthivishnu、

    我们有一些误解、我没有看到 MSP430F5224的 C++代码示例。

    您的 MSP4305224属于 MSP430x5xx 和 MSP430x6xx 系列。
    请使用 Resource Explorer 选择任何具有属于该系列器件的 LaunchPad、您将获得一个用 C 语言编写的大型示例堆栈、并使用 driverlib、TI-RTOS 以及可能的 pthread。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakthivishnu、

    您是否找到了您要查找的示例?
    正如 Tomasz 所述、您应该能够在 C 语言中找到您所寻找器件的一些代码示例。

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz Kocon:

    谢谢。

    很抱歉耽误你的时间。

    我们将了解这些示例和 API。

    此致、

    Sakthivishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Britta:

    是的、我在上周早些时候找到了这些示例。

    但假设库和 API 适用于 C++代码。

    此致、
    Sakthi