This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2418:针对 ICT 的特定测试条件(控制器保持在复位状态、施加到数字输入引脚的电压)

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/726371/msp430f2418-specific-test-conditions-for-ict-controller-kept-in-reset-voltage-applied-to-digital-input-pin

器件型号:MSP430F2418

您好 MSP430团队、

我有 一个针对 MSP430F2418的特定测试场景。 您能告诉我、该序列是否会损坏端口引脚?

  1. 控制器获得3.3V 电源
  2. 控制器在 TEST 时保持复位状态(RESET 引脚保持低电平)
  3. I/O 端口 P2.1设置为高电平(=3.3V)、以将数字输入切换为高电平(IC 仍处于复位状态)
  4. "高电平"持续时间约为1秒
  5. 从 I/O 端口移除3.3V 并再次将 RESET 引脚设置为高电平)

端口引脚前面没有串行电阻器。 这是否会导致损坏/故障?

非常感谢

Marcus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcus、

    复位前是否有任何固件正在运行? 我提出的原因是、如果 P2.1在复位前设置为输出、则可能会干扰施加外部电压。

    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcus、

    复位期间、端口引脚被切换至输入模式 HI-Z 因此您的测试不应损坏器件。

    此致、
    Andre