This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EVM430-FR6047:EVM430-FR6047的演示程序

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR69891, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/726986/ccs-evm430-fr6047-demo-program-for-evm430-fr6047

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件:MSP430FR69891MSP430FR6047

工具/软件:Code Composer Studio

我今天收到了我的评估板、并且一直在尝试在说明和论坛中继续工作、但是看起来软件已经运行、并且 Gui_demo 已经重命名。 在任何情况下、当我尝试将项目导入 CCS 时、我都会遇到以下错误:

请参阅下面的详细信息。
错误:无法解释工程"MSP430FR6047EVM_USS_Water Demo"的元数据、因此导入失败。 请联系支持部门。

如果我尝试打开该文件而不是导入、我将无法构建或执行任何操作。 在 E2E 论坛中、我看到其他人构建了 USSLIB_GUI_DEMO、但安装了 USSLIB 但我没有获得该选项、我获得的唯一演示是: C:\ti\MSP\UltrasonicWaterFR6047_02_10_00_05\examples\MSP430FR6047EVM_USS_Water 演示、我正在更新该演示版本。  

我们最初基于 MSP430FR69891参考设计开发水表解决方案、但遇到了几个问题、但我们仍未能解决这些问题、我们遵循了 TI 的建议并转向了这一较新的设计。  

请告诉我、如果您需要任何进一步的信息来帮助解决这一问题、我们非常希望水表项目重新走上正轨。  

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    您可以尝试使用最新的 CCS v8.1版本吗?

    您也可以在该帖子中找到一些帮助。 如果您需要父亲的帮助、请告诉我们。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我按照建议下载并安装了8.1版、我收到相同的错误消息、现在进行更新以查看这是否解决了问题、并通过上面的论坛帖子进行处理。  

    请确认 C:\ti\MSP\UltrasonicWaterFR6047_02_10_00_05\examples\MSP430FR6047EVM_USS_WATE_Demo 是正确的项目、并且我应该作为 CSS 项目导入。  

    我曾尝试打开工程而不是导入、但我没有获得编译工程的选项、因为该按钮已停用。  

    我将通过这些论坛努力工作,但将非常感谢任何帮助。  

    谢谢、

    Edward。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Edward:
    CCS 项目路径:"C:\ti\MSP\UltrasonicWaterFR6047_02_10_00_05\examples\MSP430FR6047EVM_USS_WATE_Demo\ccs"。 此文件夹中的两个文件"MSP430FR6047EVM_USS_Water_Demo.projectspec"和"lnk_msp430fr6047.cmd"。

    此致、
    现金 Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下内容似乎解决了问题:重新安装 CCS 8.1后、我删除了 USSLIB 文件夹和演示文件夹、然后重新安装了全部3个。 重新启动 CCS8.1、在启动后为该项目创建了新的工作区、然后我可以导入该项目并成功构建该项目。 我现在将尝试调试
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    相关知识。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在器件上安装演示似乎成功:MSP430:闪存/FRAM 的使用量为58642字节。 RAM 的使用为6458字节。

    但是、虽然器件正在运行、但 LCD 显示屏上没有显示任何内容、我尚未连接传感器、这是否会对显示屏产生任何影响?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要点击 EVM 板上的两次"UP"按钮来点亮 LCD。 您可以阅读 lcd_statemachine.c 以了解有关 LCD 函数的更多信息。